请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 您好、先生、
我们需要 在 RGMII 至1000Base-X 中设置 DP83869HM 但 1000Base-X 无法 连接。 您是否可以为我们提供 示例流程图?
我们的配置如下:
将41写入0x1df;将1140写入0x0、
和自举设置:OPMODE[2:0]= 1(RGMII 至1000Base-X)
LED[1:0]= 0 (__LW_AT__光纤自动协商开启;引脚24)上的信号检测禁用