This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS361B:HDMI 开关输出布局问题

Guru**** 2932820 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS361B, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/838719/tmds361b-hdmi-switch-output-layout-question

器件型号:TMDS361B
主题中讨论的其他器件: TFP401A

你(们)好

我正在对板进行布局、其中 TMDS361B HDMI 开关连接到 TFP401A HDMI 接收器。 2个 IC 的对应引脚彼此相反。

在 TMDS361B 基准上、输出连接到 HDMI 连接器、该连接器连接到 PCB 底部并使用过孔进行连接。

是否可以像下图所示那样对布线进行布线? 由于安装限制、我认为 PCB 底部没有任何 IC 或连接器的空间。

如果不建议使用所示方法、您是否有其他建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laurence

    我认为这种方法没有问题。 请确保将 GND 拼接过孔放置在信号过孔旁边、以提供正确的信号返回路径。

    谢谢

    David