请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS361B 主题中讨论的其他器件: TFP401A
你(们)好
我正在对板进行布局、其中 TMDS361B HDMI 开关连接到 TFP401A HDMI 接收器。 2个 IC 的对应引脚彼此相反。
在 TMDS361B 基准上、输出连接到 HDMI 连接器、该连接器连接到 PCB 底部并使用过孔进行连接。
是否可以像下图所示那样对布线进行布线? 由于安装限制、我认为 PCB 底部没有任何 IC 或连接器的空间。
如果不建议使用所示方法、您是否有其他建议?
谢谢