请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B-Q1 尊敬的,TI 工程师:
在我的设计中、CPU 只有一个 USB 3.0控制器接口、无论我是否可以通过 DM 和 DP 引脚连接 USB 2.0器件(称为器件 A)、同时通过 SSTXP/M、SSRXP/M 引脚连接 USB 3.0器件(称为器件 B)。 此设计是否正确?
另一方面、我是否需要在设计中添加 USB 3.0集线器(TUSB8020B-Q1)、就像下图所述:
谢谢你。
此致。