This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B-Q1:USB 3.0主机接口可连接 USB 2.0器件和 USB3.0器件

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/829649/tusb8020b-q1-usb-3-0-host-interface-connects-usb-2-0-device-and-usb3-0-device

器件型号:TUSB8020B-Q1

尊敬的,TI 工程师:

在我的设计中、CPU 只有一个 USB 3.0控制器接口、无论我是否可以通过 DM 和 DP 引脚连接 USB 2.0器件(称为器件 A)、同时通过 SSTXP/M、SSRXP/M 引脚连接 USB 3.0器件(称为器件 B)。 此设计是否正确?

另一方面、我是否需要在设计中添加 USB 3.0集线器(TUSB8020B-Q1)、就像下图所述:

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    单个 USB 3.0端口不能同时支持 USB 2.0器件和 USB 3.0器件。  建议实施 USB 3.0集线器以支持多个器件(如第二个图所示)。  此外、还应通过 DP/DM 以及 SS 线路连接 USB 3.0器件、以支持向后兼容性。

    此致、

    JMMN