This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:使用 STM32F107+DP83848、但无法访问网络

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/827579/dp83848k-use-stm32f107-dp83848-but-the-network-is-unreachable

器件型号:DP83848K

大家好、

客户使用 STM32F107+DP83848网络。 他遇到以下问题、需要您的帮助。

1.计算机在开机时可以正常 ping STM32的 IP。 更改 IP 并通过软件重新启动软件后、无法 ping 通、也无法保存 IP。
2.通常在通电后 ping 通、然后使用镊子将 RESET 引脚拉至低电平。 此时、也无法 ping 通 STM32的 IP。 客户必须关闭电源并重新启动网络才能正常工作。

客户想知道如何重新关注此问题。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    IP 是 PHY 层以外的协议。 如果 DP83848可以连接并正确执行 ping 操作、则 PHY 没有问题。

    2.如果 RESET 引脚被拉低、PHY 没有链路、因为它处于复位状态。

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我没有听到你的声音。 我假设您能够解决您的问题。 我将继续并关闭该线程。

    如果您需要进一步的支持、请打开一个新的主题。

    此致、

    Hung Nguyen