请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848K 大家好、
客户使用 STM32F107+DP83848网络。 他遇到以下问题、需要您的帮助。
1.计算机在开机时可以正常 ping STM32的 IP。 更改 IP 并通过软件重新启动软件后、无法 ping 通、也无法保存 IP。
2.通常在通电后 ping 通、然后使用镊子将 RESET 引脚拉至低电平。 此时、也无法 ping 通 STM32的 IP。 客户必须关闭电源并重新启动网络才能正常工作。
客户想知道如何重新关注此问题。
谢谢。