This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:UFP 上的 VDD 电压范围

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837773/tusb320-vdd-voltage-range-at-ufp

器件型号:TUSB320

您好!

在数据表中、有一个处于 I2C 模式的 UFP 原理图 、在表11中可以清楚地看到 VDD 为5V。

在此示例中、INT_N/OUT3和 ID 端口上拉至5V、但如果我们连接3.3V 电源轨以提供上拉电压、您是否可以接受使用 VDD=3.3V?

因此,我们不应允许 从 I2C 上拉电阻器到 VDD 端子的内部反向驱动,这就是为什么 VDD 应该大于3V 的原因。   

这是一个简单的问题、但我们的客户想要确认。

此致、

Mochizuki

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 可以是3.3V、请确保 ID、ADDR 引脚上拉至 VDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的快速回复。

    好的、我们将继续进行 ES1评估。

    此致、

    Mochizuki