请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835845/q-for-tusb2077a
1、我不能使用7 8 47引脚 EEPROM 吗? 存储在内部的主要信息是什么?
2、MODE 为低电平:选择 APLL 输出时钟作为时钟源来驱动芯片的内部内核、并且可以使用6MHz 晶体或振荡器
MODE 为高电平:XTAL1/CLK48被选为时钟源和48MHz 振荡器
这两种模式的用途是什么?
3、红圈电路的用途是什么