This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2077A 的 Q 值

Guru**** 2552370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835845/q-for-tusb2077a

1、我不能使用7 8 47引脚 EEPROM 吗? 存储在内部的主要信息是什么?

2、MODE 为低电平:选择 APLL 输出时钟作为时钟源来驱动芯片的内部内核、并且可以使用6MHz 晶体或振荡器

   MODE 为高电平:XTAL1/CLK48被选为时钟源和48MHz 振荡器

这两种模式的用途是什么?
3、红圈电路的用途是什么

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    不 需要 EEPROM。  数据表解释了可在需要时包含的配置数据。

    模式设置决定输入时钟速度6 MHz 或48 MHz。

    3. 您的附件已被删除,请重新发送。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件仍然未出现。  您能否描述电路或使用"插入介质"功能?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有其他问题、请发布。

    此致、

    JMMN