请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIC12400-Q1 大家好、
您能否回答以下有关 TIC12400-Q1的问题?
要在比较器模式下使用 Thres_COM=4V、VS 至少需要6.5V 的电压。
带宽、如果使用 ADC 模式、
-。 哪种 ADC 可以工作的最低 VS 要求是什么?
-。 获得4V ADC 值的最小 VS 要求是什么?
谢谢、
Sam Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否回答以下有关 TIC12400-Q1的问题?
要在比较器模式下使用 Thres_COM=4V、VS 至少需要6.5V 的电压。
带宽、如果使用 ADC 模式、
-。 哪种 ADC 可以工作的最低 VS 要求是什么?
-。 获得4V ADC 值的最小 VS 要求是什么?
谢谢、
Sam Lee