This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:最小值 与 ADC 模式之间的关系?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/836687/tic12400-q1-min-vs-at-adc-mode

器件型号:TIC12400-Q1

大家好、

 

您能否回答以下有关 TIC12400-Q1的问题?

 

要在比较器模式下使用 Thres_COM=4V、VS 至少需要6.5V 的电压。

 

带宽、如果使用 ADC 模式、

 

-。 哪种 ADC 可以工作的最低 VS 要求是什么?

-。 获得4V ADC 值的最小 VS 要求是什么?

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    ADC 将在建议工作表中的电压范围内(4.5V 至35V)按指定的方式工作

    对于基准电压、 我们将在内部生成自己的稳定基准电压、该基准电压独立于建议的电源电压范围、 包括低至4.5V 的电压。 为了能够测量0V 至6V 的输入电压、我们还会降低输入电压、因此确保即使在低电源电压下、我们也不会出现对电压采样的余量问题。

    在电气特性表中查看不同电流设置下的 VS 测量:

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    感谢您的回答。

    此致、

    Sam Lee