请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65982 大家好、
我正在启动 TPS65982并将其配置为接收15V 电压。 但是、控制器的 I2C 线路通过 FPGA 进行路由。 基本思路是将 FPGA 配置为 I2C 主器件、然后通过 FPGA 配置控制器。 但是、FPGA 电路中存在缺陷、导致 FPGA 无法编程。
问题:
1.您能不能帮助我们除了使用控制器的 I2C 引脚之外、我们还能如何对此控制器进行编程?
2.如果我错了,请在这里更正我,说明初始配置是从 SPI 闪存加载的。 那么、我们是否可以改为对闪存进行编程?
最好
SID