This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:对 TPS65982进行编程

Guru**** 2586365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/837015/tps65982-programming-the-tps65982

器件型号:TPS65982

大家好、  

我正在启动 TPS65982并将其配置为接收15V 电压。 但是、控制器的 I2C 线路通过 FPGA 进行路由。 基本思路是将 FPGA 配置为 I2C 主器件、然后通过 FPGA 配置控制器。 但是、FPGA 电路中存在缺陷、导致 FPGA 无法编程。  

问题:

1.您能不能帮助我们除了使用控制器的 I2C 引脚之外、我们还能如何对此控制器进行编程?

2.如果我错了,请在这里更正我,说明初始配置是从 SPI 闪存加载的。 那么、我们是否可以改为对闪存进行编程?

最好

SID