This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:断电序列

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835242/sn65dsi84-power-off-sequence

器件型号:SN65DSI84

你(们)好  

下面是我的电流波形关闭波形。 对 SN65DSI84而言是否合适?

我是否可以知道是否需要遵循任何断电序列?

BR、

Wilbur。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilbur、

    波形看起来正常、但最好在关闭1.8V 电源之前关闭 I2C 和 EN。

    请注意、当您再次为器件加电时、您将需要再次执行初始化序列。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢。 不再有问题了。