This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:在启动时设置失败、在停止时设置失败

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/835558/ds125br820-fail-at-setup-at-start-time-and-setup-at-stop-time

器件型号:DS125BR820

大家好、

对于 DS125BR820、我们在 EEPROM 模式下测量 i2c 参数、发现启动和停止条件下的设置时间短于规格。

在此路径上、仅具有1k 欧姆上拉电阻的转接驱动器和 EEPROM。 因此、它应由转接驱动器控制。 此外、如果我们增加上拉电阻器、则没有改进。

是否有任何可能的原因会导致此问题? 如何改善此问题?

谢谢

规格:

 启动时的 T 设置:1.41us,规格:最小4.7us--fail

停止时的 T 设置:1.445us、规格:最小4us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    在这种情况下、SMBus 以~ 400KHz 运行、我们的器件作为 SMBus 主器件运行以下载 EEPROM。  下面是显示400KHz 时序数字的 SMBus 3.0规格。

    此致、

    Lee