This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:在低 BER 条件下仍然建立链路

Guru**** 2749785 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863846/dp83822if-link-is-still-established-in-low-ber-condition

器件型号:DP83822IF

您好!

我在 参考设计中使用了 AFBR-5803。 当  用于光纤模块的 AFBR-5803时、请让我询问 DP83822IF 是否建立了链路。

在 AFBR-5803数据表中、无效电平写入如下。 BER 速率可能变为10e-2。 DP83822IF 在这个低 BER 条件下是否保持链路?

如果 SD 除了软件复位之外没有连接 LED_1、DP83822IF 将不会重新建立。 我们担心 DP83822IF 无法再次建立链接如果 SD 被置为有效、但链路断开的情况发生。

我们认为这种情况在低 BER 条件下不会发生吗?

'当输入光功率为–45dBm 平均值或输入光功率产生10–2或更大的 BER 时、将出现最大值、以较高的功率为准。'

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,寿广三,

    您所描述的行为由 IEEE 标准驱动。 如果您有其他问题、请解释问题。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-San、您好!

    客户只是担心 DP83822IF 因在较差的 BER 条件下链路断开而未重新建立链路。 客户系统无法接受处于工作状态的软件复位。

    我了解 IEEE 规定了保持链路所需的 BER 速率 PHY。 我的理解是否正确?

    我认为10E-2 BER 对于 DP83822IF 而言不是问题。 我的理解是否正确?

    此致、

    渡边俊弘  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,寿广三,

    PHY 满足 IEEE 标准中指定的要求。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-San、您好!

    您是否会建议我们在哪里可以检查 IEEE 标准? 我看了一些但找不到它。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,寿广三,

    我需要在链接中断之前与团队核实此时间间隔是多少、我假设这是您要问的:

    如果 BER 为10E-2、链路会保持多长时间? 是这样吗?

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-San、您好!

    我的读操作模块使光耦功率无效为-45dBm 或 BER 变为10e-2。

    当链路具有足够的功率但功率越来越弱时、光耦合器功率可能会高于条件。

    如果在这种情况下链路断开、DP83822IF 需要软复位。 此软复位不愿意操作。

    因此、他们想知道 DP83822IF 是否在低光功率条件下进行链路连接。

    如果未断开、则不需要软件复位、因为链接未断开。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,寿广三,

    我希望在 BER 10E-2时无法保持链路、您必须再次重新启动链路过程。

    如果您可以访问 EVM、请使用您所参考的特定光模块/电源尝试此操作。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-San、您好!

    感谢您的估计。 我认为 DP83822IF 可能需要软件复位、因为 SD 仍然有效、并且链路可能断开。

    我们如何才能知道上述情况? 如果发生这种情况、我们应该何时应用软件复位?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,寿广三,

    请查看 EVM 上的链接是否已断开。

    您可以使用来自 LED/GPIO 引脚的反映链路状态的信号作为输入来确定何时应用软件复位。

    谢谢、

    Vibhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-San、您好!

    在 100BASE-FX 模式下、LED_1引脚输入信息是否设置为0x469[9]位?

    如果是这样、LED_1仍然由0x469[9]有效、但链接被0x0001[2]断开、我们可以知道需要软件复位。 我的理解是否正确?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vibhu-San、您好!

    在 100BASE-FX 模式下、LED_1引脚输入信息是否设置为0x469[9]位?

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshi-San、

    我打算使用寄存器0x0019或自举配置将 LED_0配置为打开、用于链路;关闭、用于无链路。

    监控该信号、根据需要触发复位。

    在100BASE-FX 中、LED_1是连接到光学收发器的信号检测引脚。

    谢谢、

    Vibhu