Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF
您好!
我在 参考设计中使用了 AFBR-5803。 当 用于光纤模块的 AFBR-5803时、请让我询问 DP83822IF 是否建立了链路。
在 AFBR-5803数据表中、无效电平写入如下。 BER 速率可能变为10e-2。 DP83822IF 在这个低 BER 条件下是否保持链路?
如果 SD 除了软件复位之外没有连接 LED_1、DP83822IF 将不会重新建立。 我们担心 DP83822IF 无法再次建立链接如果 SD 被置为有效、但链路断开的情况发生。
我们认为这种情况在低 BER 条件下不会发生吗?
'当输入光功率为–45dBm 平均值或输入光功率产生10–2或更大的 BER 时、将出现最大值、以较高的功率为准。'
此致、
渡边俊弘