Other Parts Discussed in Thread: TUSB213
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB213 信息娱乐主机 无法识别某些 USB,但卸下 IC (TUSB213)、然后 直接连接 PCB 信号线垫、它可以识别此 USB。
信号速度:全速。
客户 使用24K 欧姆电阻作为 REQ 电阻 器(__LW_AT__引脚1至 GND)、如果 合理?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.