This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213:信息娱乐主机无法识别某些 USB,、但卸下 IC (TUSB213)、然后直接连接信号线、它可以识别此 USB

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867638/tusb213-infotainment-host-unable-to-identify-some-usb-but-remove-the-ic-tusb213-then-connect-the-signal-wire-directly-it-can-identify-this-usb

器件型号:TUSB213

信息娱乐主机 无法识别某些 USB,但卸下 IC (TUSB213)、然后 直接连接 PCB 信号线垫、它可以识别此 USB。

信号速度:全速。

客户 使用24K 欧姆电阻作为 REQ 电阻 器(__LW_AT__引脚1至 GND)、如果 合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB213只适用于 HS、不适用于 FS 或 LS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian

    为什么大多数类型的 USB 工作正常、只能识别伺服类型 USB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    当器件未被识别时、CD 和 ENA_HS 引脚的状态是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔:

      有更新吗?