This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332G:远程节点 TCAN332G 的奇怪 ACK 波形

Guru**** 2528760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868268/tcan332g-weird-ack-waveform-for-the-remote-node-tcan332g

器件型号:TCAN332G

大家好、

非常感谢您在 发布 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/867957/3211181#3211181之前提供的帮助

我们已经测试、 我们的假设 是正确的。 整个系统有10 个节点。 每个节点 ACK 正常。 但我们发现 远程节点的 CAN 波形 有点 奇怪、您能不能帮助检查 风险以及我们是否可以 改善风险 ?(我们测试了 CAN_H/CAN_L)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我们今天不在办公室、但我们在本周晚些时候回来后可以更详细地了解这一点。

    不过、在此期间、您能否向我们详细介绍一下测量过程中的条件? 网络上有多少个节点、有多少个发送 ACK 位? 该波形是直接在远程节点上还是在电缆的一端测量? 连接远程节点的电缆有多长? 如何实现端接?

    此致、

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    观察波形、与其他节点相比、远程节点的 ACK 定界符延迟~1us。  这可能是由于电缆传播延迟造成的。  例如、电缆延迟的常见估计值为每米5ns。  如果有一根100m 电缆连接到远程节点、则该节点在看到 CAN 帧之前需要500ns、然后一旦确认 ACK 定界符将需要另外500ns 才能传回发送节点。  这将解释振幅在 ACK 位的一半处增加的原因。  然后、其他"本地"节点变为隐性状态、而远程节点仍驱动显性状态(对于另一个~1us、因为位持续时间为2us)。  不过、如果该位仅来自长电缆末端的一个节点(因为电缆可能会引入损耗)、则该部分的幅度可能更小。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

     当   另外3个节点 条件(电缆<40cm)时、这种现象将会发生、并非始终发生、而是50%的时间发生)。

    当两个节点不存在  这种现象时。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    是否所有三个节点都具有相同的硬件?  而且、它们之间是否使用了相当长的电缆?  如何实现端接?  您是否知道了发生这种现象的时间(例如、某个节点是否需要传输)有任何模式?

    在查看 CANH/CANL 的同时尝试探测三个收发器中每个收发器的 TXD 输入可能会有所帮助。  这样、我们就可以更好地了解哪个节点驱动总线显性以及何时驱动总线。

    此致、
    最大