This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:交流耦合 HDMI (TMDS)输入

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867019/tmds181-ac-coupling-hdmi-tmds-input

器件型号:TMDS181

在过去的设计中、我们有6Gbps (HDMI2.0)数据通过板载方式进入 TMDS181、并在两者之间进行交流耦合。

我们正在制作新电路板、并计划使用相同的电路。 是否可以在 TMDS181之前放置交流耦合电容器?

HDMI 2.0>>交流耦合电容器>> TMDS181?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不使用 DP159代替 TMDS181?  

    DP159支持 DP++到 HDMI、这是一种交流耦合 HDMI。

    http://www.ti.com/product/SN65DP159

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DP159是否可以接受交流耦合 HDMI 信号?

    我们从该器件获取需要馈入均衡器的信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、DP159接受交流耦合 HDMI 输入。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的应用中、交流耦合 HDMI 输入信号的范围为480i25至4Kp60。 数据速率低至135Mbit/s

    DP159是否可以在这种情况下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能需要使用具有低数据速率的自动模式(转接驱动器/重定时器)模式。 除非系统噪声很大、否则它应该可以正常工作。