Other Parts Discussed in Thread: TMDS181
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMDS181 在过去的设计中、我们有6Gbps (HDMI2.0)数据通过板载方式进入 TMDS181、并在两者之间进行交流耦合。
我们正在制作新电路板、并计划使用相同的电路。 是否可以在 TMDS181之前放置交流耦合电容器?
HDMI 2.0>>交流耦合电容器>> TMDS181?