This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:为 UFP 连接和默认电流源更正了 CC1、CC2引脚上的电压电平

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TIDA-00728, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/868029/tusb321-correct-voltage-levels-on-cc1-cc2-pins-for-ufp-attach-and-default-current-source

器件型号:TUSB321
主题中讨论的其他器件: TIDA-00728TUSB542

在数据表的第6.5节 CC1和 CC2引脚电压表中、给出了最小/典型/最大阈值。  连接 UFP 器件后、我可以将这些参数解释为或多或少的稳态值吗?  那么、如果我的 TUSB321配置为 DFP、通告默认的900mA、插入器件后、我是否希望相关 CCN 线路上的电压介于1.51V 和1.64V 之间? (取决于激活哪个 参数行)这是参数行"VTH_DFP_CC_USB"的行。

因为我的设计完全符合描述。  然而、在激活的 CCN 线路上、我在 相关的 CCN 线路上看到针对任一方向的~.4V 电压电平。

此外、"VTH_DFP_CC_USB"的最小值/典型值/最大值条目是否与"VTH_DFP_CC_MED"的值相同?  我希望它们会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    已指派工程师、但响应将因节假日而延迟。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    您正在正确中断此表、大多数情况下、对于 VTH_DFP_CC_USB 和 VTH_DFP_CC_MED 规范、是 Type-C 规范定义的"灌电流连接"和"无连接"之间的阈值。 这些阈值实际上是相同的、其中高电流状态在连接和断开之间具有不同的阈值电压。 ~0.4V 实际上是灌电流连接和默认电流(500mA/900mA)的适当值。 确保测量连接的 Rd 上的 CC 电压 如何通过 GPIO 或 I2C 配置 TUSB321?  连接/移除器件时、您是否看到 ID 引脚状态变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik -根据 数据表、TUSB321在电流模式和端口引脚上配置了适当的上拉电阻、并将所需的 R 值连接到 VBUS_DETECT 上。  这里不使用 GPIO 或 I2C;实际上它没有 I2C 接口。  插入 USB 器件(本例中为记忆棒)时、我测量以接地为基准的 CC 电压、因此我假设它在 Rd 上有效测量 是的、ID 引脚会根据器件是否插入而变化(请注意、它在任一方向上都能正常工作)、VBUS 会在该点按应有的方式打开。  因此、现在我怀疑开关有问题、即 NXP PTN36043。  我认为它从 TUSB321获得正确的 SEL 信号电平、但它没有通过正确的高速对。

    另一个注意事项-是否有可用的 TUSB321参考设计?

    Tnx

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    下面链接了两种使用 TUSB321的参考设计。 TIDA-00728可能对您更有帮助、并展示了 TI 的 USB3.1 Gen1 2:1有源多路复用器(TUSB542)。 TI.com 上提供了两种电路原理图。  

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00728

    http://www.ti.com/tool/TIDA-01243