Other Parts Discussed in Thread: TUSB321, TIDA-00728, TUSB542
主题中讨论的其他器件: TIDA-00728、 TUSB542
在数据表的第6.5节 CC1和 CC2引脚电压表中、给出了最小/典型/最大阈值。 连接 UFP 器件后、我可以将这些参数解释为或多或少的稳态值吗? 那么、如果我的 TUSB321配置为 DFP、通告默认的900mA、插入器件后、我是否希望相关 CCN 线路上的电压介于1.51V 和1.64V 之间? (取决于激活哪个 参数行)这是参数行"VTH_DFP_CC_USB"的行。
因为我的设计完全符合描述。 然而、在激活的 CCN 线路上、我在 相关的 CCN 线路上看到针对任一方向的~.4V 电压电平。
此外、"VTH_DFP_CC_USB"的最小值/典型值/最大值条目是否与"VTH_DFP_CC_MED"的值相同? 我希望它们会有所不同。