This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:是否可以消除 VBUS 外部电路?

Guru**** 2766445 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866020/tusb8041-can-vbus-external-circuit-be-eliminated

器件型号:TUSB8041

您好,

客户不使用 VBUS、他们没有5V 电源。  是否 可以消除下面所示的 VBUS 外部电路? 如果不是、他们如何使用3.3V 电源来设计它?

另一个问题是、如果他们不需要电池管理、他们应该如何处理下图中的引脚:

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuan、

    TUSB8041的默认运行需要 USB_VBUS 信号。 可以针对3.3V 调整电阻分压器的大小、这样引脚上的 VH 大于450mV。 如果未实现下行端口上的电源开关、FULLPWRMGMTZ 应该被拉高并且成组可保持悬空。 供参考 、USB-IF 合规性需要过流报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢。 但 VH>450mV 意味着什么? 这是否意味着这两个引脚的最大值应大于450mV?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    上游 Vbus 处于有效范围内的450mV 测量值。 VH 只能由 USB_VBUS 看到、是建立上行连接的最小电压。 (VH 可能更准确地描述为阈值电压(Vth)。)