Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8041 您好,
客户不使用 VBUS、他们没有5V 电源。 是否 可以消除下面所示的 VBUS 外部电路? 如果不是、他们如何使用3.3V 电源来设计它?
另一个问题是、如果他们不需要电池管理、他们应该如何处理下图中的引脚:
谢谢!
元
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.