This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:如果选择了不同的双工模式、则可能出现链路断开的情况

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867530/dp83848k-link-broken-possibility-if-different-duplex-was-selected

器件型号:DP83848K

您好!

在系统中、不同的公司终端设备通过以太网电缆进行连接。

一侧是 DP83848K、固定100m 全双工。 另一方面是具有自协商模式的 PHY。

如果在自协商过程中选择100M 半双工、该操作是否会低于该值?

 1) 1)在100M 全双工(DP83848K)和100M 半双工(A PHY)之间建立链路。

 2) 2)通信持续一段时间。

 3) 3)由于某种原因、链路断开

我们想知道连接全双工 PHY 和半双工 PHY 时链路可能会断开。

客户遇到上述链接断开问题。 根本原因正在调查中。

如果根本原因是由于不同的双工连接、则 DP83848K 的自动协商可能是一种解决方案。

为了考虑这种可能性、我们想知道链接是否会像以上1)到3)一样进行。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    为了澄清这一点、您正在研究其他器件为什么会自动协商为半双工? 您的建议是可以接受的、将 DP83848置于自动协商模式、并检查器件协商到的模式。 如果强制一个设备处于全双工模式,另一个设备处于半双工模式,则将建立链路,但会发生冲突。 两个设备应自动协商至相同的速度/双面打印。   

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HELO Nikhil-San、

    此问题正在调查另一侧模式要设置的模式。 假设另一侧的 PHY 采用半双工模式、我们想知道是否会发生链路中断问题。 此信息有助于调查。

    如果连接了全双工和半双工、我们是否认为 OK 链路可能会因冲突而中断?  

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    您应该能够建立和保持与一个设备的全双工连接,而另一个设备的半双工连接,但会看到冲突。

    谢谢、

    Nikhil