Other Parts Discussed in Thread: DP83848K
您好!
在系统中、不同的公司终端设备通过以太网电缆进行连接。
一侧是 DP83848K、固定100m 全双工。 另一方面是具有自协商模式的 PHY。
如果在自协商过程中选择100M 半双工、该操作是否会低于该值?
1) 1)在100M 全双工(DP83848K)和100M 半双工(A PHY)之间建立链路。
2) 2)通信持续一段时间。
3) 3)由于某种原因、链路断开
我们想知道连接全双工 PHY 和半双工 PHY 时链路可能会断开。
客户遇到上述链接断开问题。 根本原因正在调查中。
如果根本原因是由于不同的双工连接、则 DP83848K 的自动协商可能是一种解决方案。
为了考虑这种可能性、我们想知道链接是否会像以上1)到3)一样进行。
此致、
渡边俊弘