Other Parts Discussed in Thread: LMH1297
大家好、
我的客户获得了 LMH1297 IIB 模型、但仿真结果显示12Gbps 时的输出电压仅为300mVpp、您可以通过电子邮件将验证的样片发送给我吗? 因为我的计算机上没有软件、无法自行检查。
谢谢、致以最诚挚的问候!
Hao
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
1)。 请使用重定时器配置:FR4输入和 FR4输出原理图。 在此原理图中、您可以双击重定时器 AMI、您应该能够看到 VOD0为 FR4输出设置了不同的 VOD 电平。 请注意用户指南中的眼图、其中显示了大约700至800mV 的振幅。 实际上、使用 PRBS 模式时、它大约为350mV 至500mV。
2)。 对于电缆驱动器输出、实际上它大约为750mV 至830mV (单端输出电平)。
此致、Nasser