This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:IBIS 验证样片

Guru**** 2530360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867927/lmh1297-ibis-verified-sample

器件型号:LMH1297

大家好、

我的客户获得了 LMH1297 IIB 模型、但仿真结果显示12Gbps 时的输出电压仅为300mVpp、您可以通过电子邮件将验证的样片发送给我吗? 因为我的计算机上没有软件、无法自行检查。

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    请参阅 IBIS-AMI pdf 用户指南。 有一个用于控制 VOD 或输出电压的参数。 用户运行仿真后、您可以进入重定时器 IBIS 文件并更改 VOD 或其他设置。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    谢谢、Merry Christmas!

    此致!

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nasser ,

    我 发现   输出 幅值 也与参数"TX_MODE"相关。对于 FR4模式(TX_MODE=0)、输出幅值约为150mV;对于电缆模式(TX_MODE)、 输出幅值约为400mV。 这是否符合现实?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1)。 请使用重定时器配置:FR4输入和 FR4输出原理图。 在此原理图中、您可以双击重定时器 AMI、您应该能够看到 VOD0为 FR4输出设置了不同的 VOD 电平。 请注意用户指南中的眼图、其中显示了大约700至800mV 的振幅。 实际上、使用 PRBS 模式时、它大约为350mV 至500mV。

    2)。 对于电缆驱动器输出、实际上它大约为750mV 至830mV (单端输出电平)。

    此致、Nasser