This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:功耗

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867977/lmh0324-power-consumption

器件型号:LMH0324
主题中讨论的其他器件: LMH1219

我正在为8x LMH0324设计电源、我正在寻找最坏情况下的功耗。  我们使用2.5V 电源轨。

根据数据表、IDD 在2.5V 电压下列为最大71mA (6.4 "电气特性表征") 、但有一个脚注(1)指示该值"在 RSV_L 连接到 VSS 的情况下测量"。

在数据表的其他位置、指示 RSV_L 连接到 VGG 以实现2.5V 工作电压(9 "电源相关建议")。

更令人困惑的是、图16 (8.2 "典型应用")显示了具有2.5V 电源轨  RSV_L 接地(VSS)的 LMH0325、尽管我可以在其他地方找到该配置、但其他地方未对此进行讨论。

因此、如果 RSV_L 连接到2.5V、71mA 最大电流是否准确?

通过2.5V 供电时、将 RSV_L 连接到 VSS 是否合法?

在 RSV_L 连接至2.5V 的情况下以2.5V 电压运行时、是否有最大电流规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    LMH0324与 LMH1219器件的引脚和寄存器兼容。 该部件- LMH1219 -具有由2.5V 电源供电的 CDR 或重定时器。 为了与 LMH1219器件兼容、我们需要将 RSV_L 连接到2.5V 电源(实际上、RSV_L 是 CDR VDD)。 请参阅 LMH1219数据表、这一点可能会变得更加清晰。

    1)。 LMH0324可以在1.8V 电源模式(请注意数据表的图25)或数据表的2.5V 模式(图16 RSV_L 连接到 GND)下运行。 数据表脚注1是指1.8V 电源模式或2.5V 电源模式、RSV_L 连接到 GND。 在 RSV_L 连接到 GND 的情况下、电流消耗为71mA。

    2)。 如果将来不打算使用 LMH1219、则在本例中、您可以按照数据表的图16进行操作。 另一方面、如果可能存在使用 LMH1219 - 12G SDI 的情况、则可以按照数据表的图24进行操作。

     3)。 请注意、2.5V 电源和 RSV_L 连接至2.5V 时的最大功耗尚未表征。  

    此致、Nasser