Other Parts Discussed in Thread: LMH0324, LMH1219
主题中讨论的其他器件: LMH1219
我正在为8x LMH0324设计电源、我正在寻找最坏情况下的功耗。 我们使用2.5V 电源轨。
根据数据表、IDD 在2.5V 电压下列为最大71mA (6.4 "电气特性表征") 、但有一个脚注(1)指示该值"在 RSV_L 连接到 VSS 的情况下测量"。
在数据表的其他位置、指示 RSV_L 连接到 VGG 以实现2.5V 工作电压(9 "电源相关建议")。
更令人困惑的是、图16 (8.2 "典型应用")显示了具有2.5V 电源轨 和 RSV_L 接地(VSS)的 LMH0325、尽管我可以在其他地方找到该配置、但其他地方未对此进行讨论。
因此、如果 RSV_L 连接到2.5V、71mA 最大电流是否准确?
通过2.5V 供电时、将 RSV_L 连接到 VSS 是否合法?
在 RSV_L 连接至2.5V 的情况下以2.5V 电压运行时、是否有最大电流规格?