This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:原理图审阅

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781, THVD2450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867787/sn65hvd1781-schematic-review

器件型号:SN65HVD1781
主题中讨论的其他器件: THVD2450

您好、先生、

具有电源控制功能的 SN65HVD1781DR 目前已在我的项目中进行设计。

您能仔细查看原理图吗?

此外、如果微控制器循环通电 J1708电路、则会显示错误消息并发生异常控制。 这是否与 SN65HVD1781相关?

我们计划在  下一个构建中将 SN65HVD1781DR 更改为 THVD2450DR、您是否也可以检查这些更改?

谢谢!!

B.R.、Hedy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hedy、

    我对 原理图/应用有一些意见。

    1) 1) 总线上没有终端电阻器。 通信的距离和数据速率是多少? 通常、在 RS-485系统中、终端与电缆阻抗匹配、以实现更好的信号完整性。

    2) 2) PESD1CAN 专为 具有27V 击穿电压的 CAN 总线保护而设计、该电压高于 RS-485信号(-7至12V 共模)。 SM712是 RS-485的常见选择。

    3) 3)我不确定我是否了解 MOSFET 的用途。 逆变器和 SN65HVD1781均可在3.3V 和5V 电压下工作。 THVD2450也是如此。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao