请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1441-Q1 你(们)好
1、LIMP、nRST 和 WAKE 引脚是否可以在不使用的情况下挂起?
2. WDT 接地,NWDR 在喂入停止后将复位多长时间?
PIN/NCS 引脚能否直接接地?
4.是否有适用于 tlin1441-Q1的任何应用提示?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
1、LIMP、nRST 和 WAKE 引脚是否可以在不使用的情况下挂起?
2. WDT 接地,NWDR 在喂入停止后将复位多长时间?
PIN/NCS 引脚能否直接接地?
4.是否有适用于 tlin1441-Q1的任何应用提示?
陈
感谢您向我们提出这些问题。 您能否提供有关 TLIN1441-Q1所用于的应用类型的任何见解?
如果您有任何其他问题、请告诉我。
此致、