This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1441-Q1:一些问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN1441-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/867554/tlin1441-q1-some-questions

器件型号:TLIN1441-Q1

你(们)好

1、LIMP、nRST 和 WAKE 引脚是否可以在不使用的情况下挂起?

2. WDT 接地,NWDR 在喂入停止后将复位多长时间?

PIN/NCS 引脚能否直接接地?

4.是否有适用于 tlin1441-Q1的任何应用提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您向我们提出这些问题。 您能否提供有关 TLIN1441-Q1所用于的应用类型的任何见解?

    1. 是的、这没问题。 它们都可以保持悬空。
    2. nWDR 引脚置为有效时、您是指其脉冲宽度吗? 最小2ms、典型值4ms、最大值6ms。
    3. 是的、如果器件仅在 PIN 模式下使用、则可以使用。
    4. 是的、如果您访问 TI.com 上 TLIN1441-Q1产品页面的技术文档部分、则在应用手册下会有关于看门狗使用、LDO 性能和失效防护模式的详细说明。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric

    我们在 How (Hand on Wheel)项目中使用 TLIN144150MTRQ1。

    您能否查看原理图并向我们提供一些建议?但我不想将原理图放在 E2E 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您单击我的用户名、您将能够找到我的电子邮件。 您可以将原理图直接发送给我。

    此致、

    Eric Hackett