This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:STB 引脚被禁用为低电平还是高电平?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865323/tcan334-stb-pin-disabled-low-or-high

器件型号:TCAN334

您好!

我们有关于 TCAN334数据表的问题。 似乎可能存在数据表错误。

表4显示了当 STB 引脚为高电平时器件处于待机模式。 但是、图22显示 STB 引脚需要变为低电平、器件才能从正常模式切换到待机模式。

图22的文字说明是否不正确? 图21和22的文字说明可能会意外翻转。  

还是我们对信息进行了错误解释?  谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    很棒的地方! 这些数字的名字似乎确实被翻了。 您认为 STB 行为应与表4中的描述匹配是正确的。 我们将继续对数据表进行更改、以反映与图描述相匹配的正确模式更改。

    感谢您的反馈!

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、

    只是一个问题-更正后的数据表现已发布在网络上。  再次感谢您提出这个问题。

    最大