Other Parts Discussed in Thread: TCAN334
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN334 您好!
我们有关于 TCAN334数据表的问题。 似乎可能存在数据表错误。
表4显示了当 STB 引脚为高电平时器件处于待机模式。 但是、图22显示 STB 引脚需要变为低电平、器件才能从正常模式切换到待机模式。
图22的文字说明是否不正确? 图21和22的文字说明可能会意外翻转。
还是我们对信息进行了错误解释? 谢谢、Keith