This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPIC1021:缺陷 TPIC1021芯片假冒

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPIC1021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866229/tpic1021-defect-tpic1021-chips-counterfeit

器件型号:TPIC1021

在过去10年中、我们拥有超过60000台使用 TPIC1021的器件、从未收到带有缺陷 TPIC1021芯片的 RMA。

 从上一个生产批次开始、一 个工厂正在使用2000个器件、到目前为止、我们已收到40多个 TPIC1021有缺陷的器件。

这些设计 经过 CE 测试、在抗扰度测试期间没有问题。 他们都应该在工厂进行功能测试。

我们尝试调查问题可能是什么。 该站点上有什么特别的东西、还是使用 这一批 TPIC1021芯片的东西。

据我们所知、现在该工厂只有输送带和包装机、才有大功率设备。

问题:

产生超出 CE 规范测试范围的发射所需的设备类型。这可能会损坏 TPIC1021芯片。 到其他设备的距离超过15米。

您是否知道某些批次 的 TPIC1021芯片存在问题?

市场上是否有其他来源或假冒 TPIC1021芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我想确保我理解这种情况-以下陈述是否正确?

    设计本身已经过 CE 抗扰度测试、没有发现任何问题。  此测试不适用于每个发运的器件、但每个器件将在生产时通过功能测试。

    2. 40台有缺陷的设备本来已经通过生产测试,但在现场使用时发现了系统级故障,并与 TPIC1021组件相连。

    假设理解正确、您能否验证生产测试是否已发现此特定问题(即、它是否具有合适的覆盖范围)?  这样、我们至少可以知道器件在现场运行时是否出现此问题(并且可能与某种过载相关联)、或者它们是否可能最初出现缺陷(在这种情况下、我们希望在整个供应链中保持更密切的关注)。

    在我们这边、我们不知道任何与该器件相关的质量问题、TI 发货的任何器件都将通过我们的生产测试。  但是、如果您怀疑存在假冒器件、则可以按照以下主题中的说明操作:

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/p/796593/2947137

    您能否分享有关缺陷性质的任何进一步信息?  例如、它是否仅影响 TX 或 RX 功能、是否存在明显的引脚短路等?

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    我们的制造商存在更大的问题。 我们可以通过读取 EEPROM 来验证器件是否未通过生产测试、但以任何方式发货。 tpic1021芯片、很可能已经在生产中出现缺陷。 在过去的半年中、我们有更多的缺陷设备、但它们作为正常 RMA 处理。

    遗憾 的是、缺陷器件已经发送回制造商、因此我们目前无法测试 tpic1021芯片的功能。

    我们将原型(从 Farnell 订购)上的芯片上的标识与制造商的标识进行了比较。 它们看起来不同。 TI 标识外观 为激光雕刻、但制造的芯片看起来更像印刷、文本也可以报废。 因此、我们怀疑存在假冒芯片。

    我们要求制造商向我们发送有关他们在何处订购芯片但仍在等待答复的文档。

    我附上了一些被称为 Farnell 的图片、我们认为这些图片是真正的 TI 芯片。 您能否在 photose2e.ti.com/.../tpic1021.zip 上向我们提供您的意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    该器件组装在几个不同的位置、因此预计顶部标记方法会有所不同。  不过、我们检查了此处所示的批次追踪代码、似乎没有找到"man2"或"man4"图像中列出的代码的有效记录。  希望您的制造商能帮助您更好地跟踪这些来源、因为乍一看、它看起来确实很可疑。  所有其他图像至少映射到 TPIC1021或 TPIC1021A 器件型号的记录批次。

    此致、
    最大