在过去10年中、我们拥有超过60000台使用 TPIC1021的器件、从未收到带有缺陷 TPIC1021芯片的 RMA。
从上一个生产批次开始、一 个工厂正在使用2000个器件、到目前为止、我们已收到40多个 TPIC1021有缺陷的器件。
这些设计 经过 CE 测试、在抗扰度测试期间没有问题。 他们都应该在工厂进行功能测试。
我们尝试调查问题可能是什么。 该站点上有什么特别的东西、还是使用 这一批 TPIC1021芯片的东西。
据我们所知、现在该工厂只有输送带和包装机、才有大功率设备。
问题:
产生超出 CE 规范测试范围的发射所需的设备类型。这可能会损坏 TPIC1021芯片。 到其他设备的距离超过15米。
您是否知道某些批次 的 TPIC1021芯片存在问题?
市场上是否有其他来源或假冒 TPIC1021芯片?