请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5726 主题中讨论的其他器件:DP83869HM、
你(们)好
我想知道如何将 AM5726与 Ether PHY (DP83869HM)连接。
在 DP83869HM 上,没有“col”和“crs”信号。
如何在 AM5726侧处理这些信号?
对于 AM5726的“col”和“crs”信号,它是否仅 NC 正常?
谢谢、此致、
哈塔。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.