This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:以太网 PHY 连接

Guru**** 2796285 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM, AM5726

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/866859/am5726-ethernet-phy-connections

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件:DP83869HM

你(们)好

 

我想知道如何将 AM5726与 Ether PHY (DP83869HM)连接。

在 DP83869HM 上,没有“col”和“crs”信号。

如何在 AM5726侧处理这些信号?

对于 AM5726的“col”和“crs”信号,它是否仅 NC 正常?

谢谢、此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阐明您将使用哪种 AM572x 接口- GMAC 开关或 PRU-ICSS?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想知道这两者- GMAC 开关和 PRU-ICSS。

    谢谢、此致、

    哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 PHY 的非标准实现、因此 PHY 团队需要进行评论。 将此主题移至 PHY 论坛。