您好!
DS80PCI402是否会在不同的通道中支持不同的速率。
例如、一个通道是 PCIe 第3代、另一个通道是 PCIe 第1代、因此速率引脚 I 必须向外摆来选择自动检测? 因此、这意味着每个通道都有自己的速率检测、对吧? 如果是这样、我想它应该在不同的通道中支持不同的速率。
BTW、我们是否有自动检测功能? 为什么仍然具有手动选择功能? 有什么不同?
谢谢你。
Penn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
DS80PCI402是否会在不同的通道中支持不同的速率。
例如、一个通道是 PCIe 第3代、另一个通道是 PCIe 第1代、因此速率引脚 I 必须向外摆来选择自动检测? 因此、这意味着每个通道都有自己的速率检测、对吧? 如果是这样、我想它应该在不同的通道中支持不同的速率。
BTW、我们是否有自动检测功能? 为什么仍然具有手动选择功能? 有什么不同?
谢谢你。
Penn
您好、Lee、
如我们之前讨论的那样。 每个通道都可以独立检测速率。
不同的速率需要不同的 EQ 和 DE 级别、我看到数据表、我们有两种解决方案、如下所示、只需与您确认即可。
引脚控制。 我们可以将组 A 和组 B 设置为不同的 EQ 和 DE 设置。 但该解决方案仅允许对所有通道进行两种不同的设置。
SMBus 控制、这可以通过 SMBus 或 EEPROM 设置寄存器、这可以为每个通道设置不同的 EQ 和 DE 设置。
我是对的、请帮助确认。
谢谢你。
Penn