This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:支持不同速率

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865916/ds80pci402-different-rate-support

器件型号:DS80PCI402

您好!

 DS80PCI402是否会在不同的通道中支持不同的速率。

例如、一个通道是 PCIe 第3代、另一个通道是 PCIe 第1代、因此速率引脚 I 必须向外摆来选择自动检测? 因此、这意味着每个通道都有自己的速率检测、对吧? 如果是这样、我想它应该在不同的通道中支持不同的速率。

BTW、我们是否有自动检测功能? 为什么仍然具有手动选择功能? 有什么不同?

谢谢你。

Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每个通道都有一个独立的速率检测电路。  我们可以手动选择、因为非 PCIe 应用特定的器件上使用了相同的控制功能。  当非 PCIe 信号被缓冲器重新驱动时、手动选择是一个优势。  无论数据速率如何、这些信号都可以是非限制或限制类型。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    如我们之前讨论的那样。 每个通道都可以独立检测速率。  

    不同的速率需要不同的 EQ 和 DE 级别、我看到数据表、我们有两种解决方案、如下所示、只需与您确认即可。

    引脚控制。 我们可以将组 A 和组 B 设置为不同的 EQ 和 DE 设置。 但该解决方案仅允许对所有通道进行两种不同的设置。

    SMBus 控制、这可以通过 SMBus 或 EEPROM 设置寄存器、这可以为每个通道设置不同的 EQ 和 DE 设置。

    我是对的、请帮助确认。

    谢谢你。

    Penn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Penn、

    正确的引脚控制仅允许2种设置。 每个信号方向一个。  而 SMBus 或 EEPROM 可控制各个通道。

    此致、

    Lee