Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822IF 大家好
如果我们问 DP83822IF、您会介意吗?
描述为"DP83822要求 POR 上的时钟存在。 如果时钟延迟、建议在 XI 上拉以避免寄生信号闩锁。" 数据表 P94中。
下拉电阻器的值建议为多少?
浮动情况是否需要?
我们假设它需要 固定的逻辑电平高电平或低电平、对吧?
如果我们的识别是正确的、我们就保证下拉电阻大于10kohm 或100kohm。
此致、
大田松本