This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:如果使用振荡器、则在 XI 下拉

Guru**** 2526040 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/865013/dp83822if-pull-down-at-xi-in-case-of-using-oscillator

器件型号:DP83822IF

大家好

如果我们问 DP83822IF、您会介意吗?

描述为"DP83822要求 POR 上的时钟存在。 如果时钟延迟、建议在 XI 上拉以避免寄生信号闩锁。" 数据表 P94中。

 下拉电阻器的值建议为多少?
 浮动情况是否需要?

我们假设它需要 固定的逻辑电平高电平或低电平、对吧?
如果我们的识别是正确的、我们就保证下拉电阻大于10kohm 或100kohm。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好!

    一个2.2k Ω 电阻器是可以的。

    谢谢、

    Vibhu