This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IO 扩展器、需要支持100kHz IO 输出。

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TCA6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/864480/io-expander-need-to-support-100khz-io-output

主题中讨论的其他器件:TCA6424ATCA6507

您好!

我的客户要求一 个 IO 扩展器解决方案。 它们的 FPGA 只有80个 IO、但需要扩展到220个 IO、此外、一些输出端口需要支持100kHz 输出。 请提供您的建议。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Yue Tang、

    我们最大的 IO 扩展器是 TCA6424A、但是要使用此解决方案将更多 IO 扩展到140个、您需要使用一些 I2C 开关、因为我们没有足够的地址引脚来拥有足够的唯一地址。 否则、您需要使用动态寻址。

    我们的 IO 扩展器没有您需要的 PWM 支持。 与此最接近的是 TCA6507等 LED 驱动器、尽管它不支持您所需的100kHz 速度。

    -Bobby