Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A, TCA6507
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TCA6424A、 TCA6507您好!
我的客户要求一 个 IO 扩展器解决方案。 它们的 FPGA 只有80个 IO、但需要扩展到220个 IO、此外、一些输出端口需要支持100kHz 输出。 请提供您的建议。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Yue Tang、
我们最大的 IO 扩展器是 TCA6424A、但是要使用此解决方案将更多 IO 扩展到140个、您需要使用一些 I2C 开关、因为我们没有足够的地址引脚来拥有足够的唯一地址。 否则、您需要使用动态寻址。
我们的 IO 扩展器没有您需要的 PWM 支持。 与此最接近的是 TCA6507等 LED 驱动器、尽管它不支持您所需的100kHz 速度。
-Bobby