This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2700:电流和工作温度范围

Guru**** 2503465 points
Other Parts Discussed in Thread: TVS2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/863192/tvs2700-current-flow-and-operating-temperature-range

器件型号:TVS2700

您好的支持团队、

我对 TVS2700有两个问题。

 

(1)

如何计算实际流动的电流?

 

40V 尖峰由 TVS2700降至30V。

大约降低了10V。

通常在24V 电压下使用。

 

我想知道的原因是、检查是否已超过此 IC 的额定值、并检查是否已超过前一级中二极管的额定值。

 

(2)

℃环境工作温度范围的绝对值为-40至125 ̊ C、如果在该范围内使用、是否存在任何问题?

或者是否需要根据流动电流计算结温?

虽然超过30V、但此 IC 暂时有效、但在 IN 和 GND 之间长时间施加24V 电压。

几乎没有电流流动、因此我认为没有问题、但只是以防万一。

 

此致、

DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定您所指的场景是什么、但在浪涌事件期间、存在电压和源阻抗(通常为2 Ω 或42 Ω)。 因此、当尖峰为40V 且器件钳位至30V 时、2Ohm 上的10V 为5A、该器件可应对8/20us 的浪涌波形。

    这一切取决于您通过器件的持续时间和电流大小。 它的额定浪涌事件为8/20us、此时电流可超过25A。 对于直流脉冲、它只能小于500mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cameron、

    感谢你的答复。

     

    如果源阻抗的值未知、是否有方法计算电流量

     

    此致、

    DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     由于电流是电压和阻抗的函数、如果您只有电压、则无法告知电流。 I=V/R