Other Parts Discussed in Thread: TVS2700
您好的支持团队、
我对 TVS2700有两个问题。
(1)
如何计算实际流动的电流?
40V 尖峰由 TVS2700降至30V。
大约降低了10V。
通常在24V 电压下使用。
我想知道的原因是、检查是否已超过此 IC 的额定值、并检查是否已超过前一级中二极管的额定值。
(2)
℃环境工作温度范围的绝对值为-40至125 ̊ C、如果在该范围内使用、是否存在任何问题?
或者是否需要根据流动电流计算结温?
虽然超过30V、但此 IC 暂时有效、但在 IN 和 GND 之间长时间施加24V 电压。
几乎没有电流流动、因此我认为没有问题、但只是以防万一。
此致、
DIE-K